This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75114:原理图审阅

Guru**** 2515005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045976/sn75114-schematic-review

器件型号:SN75114

大家好、

你好。

我们的客户  使用的是 SN75114D 和 SN75115D。 他使用这些 IC 构建了一个半波收发器电路。 他 想知道当2个驱动器输出和接收器输入/输出 短路时是否会发生任何情况。

请验证所连接的电路设计是否正常。



谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    我认为将1个驱动器(差分信号)连接到1个接收器更为常见。 短接两个驱动器和短接两个接收器的原因是什么? 以获得更大的 VOH/Vol? 我自己从未尝试过这种方法。 基于两个驱动器具有相同的极性并且接收器输入为高阻抗这一事实、我假设电路仍然工作正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao。 客户能否将 IC 用于 RS485收发器半波?

    此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    如果我错了、对吧、但当你说半波时、这意味着你只在驱动总线? Halfwave 不等于半双工? 无论如何、该器件应能够接收逻辑电平信号并输出 RS485信号。  

    此致、

    -Tyler