This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR910-Q1:在故障状态下锁定并通过状态

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046414/ds90ur910-q1-lock-and-pass-status-in-fault-state

器件型号:DS90UR910-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241

我目前正在分析具有以下行为的故障状况:

首先、解串器按预期工作。 传输的摄像机图像显示正确。 解串器锁定和导通输出为高电平。

我们还不知道的事件/情况会导致我们只 获得白屏而不是摄像机图像。
在这种情况下、我们仍然在输出锁定和通过处测量3.3V (#1)。  即使我们随后物理断开 FPD-Link 信号、我们仍会在锁定和通过时测量3.3V (#1)。

1:由于应用中的上拉电阻、LOCK 和 PASS 保持高电平或变为三态。

那么、导致这种行为的典型原因是什么?

应用详细信息:
摄像头数据通过 DS90UR241进行串行化。 处于向后兼容模式的 DS90UR910会对流进行解串化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dominik、您好!

    这种拓扑中的白屏来自微处理器、而不是910。 通常、这种现象是由于910和微处理器之间发生 CSI-2错误导致的、这反过来又导致微处理器在视频转换流水线中出现故障并开始输出白屏。 您能否检查微处理器是否可以报告有关 CSI-2接口运行状况的任何信息、例如正在发生的任何物理层或协议错误? 此外、我们还要确保根据运行条件正确设置910 CSI-2时序参数。 您能否提供有关实施的以下详细信息?

    -UR910的初始代码

    -水平活动像素  

    -垂直活动像素  

    -水平消隐像素  

    -垂直消隐线

    -每秒帧数  

    -以 MHz 为单位的 PCLK  

    此致、

    Casey