Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86EVM, SN65DSI86
主题中讨论的其他器件: SN65DSI86
您好,
我为 新项目购买了 SN65DSI86EVM、并尝试通过 J16 I2C 端口(引脚6和7)从主机 CPU 进行通信。
但 I2C 通信失败、并注意到 I2C 时钟线始终为低电平。 REFCLK =27MHz、VCCIO =1.8V、VCC、EN 引脚=LOGIC 1 和 VCCA =1.2V 工作正常。
我没有将 MIPI DSI 接口 和 eDP 显示屏连接到 EVM。
让我知道 EVM I2C 通信错误可能会出现什么问题? 是否需要正确配置任何硬件设置 ?
是否必须将 MIPI DSI 数据和时钟连接 到 SN65DSI86EVM 才能建立 I2C 通信?
此致
PSG_4