This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:提问

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1U06, ESD224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046180/tpd4e1u06-question-asking

器件型号:TPD4E1U06
主题中讨论的其他器件: ESD224

大家好、

我有关于 ESR 保护器件的一些问题、  

我的客户使用了惊人的 ESD 保护 AZC0999-04SC.R7G。我也做了类似的工作。

但 TI 的产品似乎无法与惊人的产品(IEC 61000-4-5)竞争。

团队是否对 ESD 保护器件有任何建议?  

因为我的客户希望使用 P2P 解决 方案、所以我只能找到 TPD4E1U06、这是 TI.com 中最好的器件。

  AZC0999-04SC.R7G TPD4E1U06
供应商 太棒了 德州仪器公司
电容 1pF 0.8pF
IEC 61000-4-2 (ESD) ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电 ±15kV 接触放电、±15kV 气隙放电
IEC 61000-4-2标准 40A (5/50ns) 80A (5/50ns)
IEC 61000-4-5 μs (8/20 μ s) μs (8/20 μ s)
通道 四通道 四 channeㄠ
封装 SOT-23-6L SOT-23

 此图是显示器的方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    TPD4E1U06 是我们目前能够提供的最佳 P2P 器件。 需要记住的一点是  、虽然 AZC0999-04SC.R7G 的浪涌保护稍微更好(IEC 61000-4-5)、但 TPD4E1U06的电容和 EFT 性能(IEC 61000-4-4)更好。 在 HDMI 和 DisplayPort 应用中、浪涌事件的风险通常不大。 您主要需要担心 ESD 和 EFT。 此外、由于 HDMI 和 DisplayPort 是高速接口、较低的电容也将极大地提高信号完整性。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    感谢您的反馈、

    当我们选择 ESD 器件时、我们应首先考虑 ESD 和 EFT?  

    因为我不确定我的客户将会遇到多大的浪涌电流。 因此、我不知道我是否应该向客户推广此器件。

    根据您的观点、您认为 TI 的 TPD4E1U06更适合我的客户案例吗?

    您是否认为 TI 的价格优于惊人的价格?  

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    ESD 通常是首要考虑因素。 我会向您的客户推荐此器件。 如果您的客户不需要 P2P、ESD224也是一个不错的选择。 我们有一个应用手册、用于对该器件进行 HDMI 合规性测试: https://www.ti.com/lit/an/slva944/slva944.pdf?ts=1634744648623&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Finterface%252Fcircuit-protection%252Fesd-surge-protection-ics%252Ftechnical-documents.html 

    请向我发送有关定价的电子邮件。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Smith、

    谢谢、我明白了。

    我已经向您发送了邮件。

    Jason