This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C185:使用 ILI9881C 和低功耗模式

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046125/ds90c185-working-with-ili9881c-and-low-power-mode

器件型号:DS90C185

您好!

这是我第一次使用 DS90C185和 DSI 型接口。  我正在阅读有关 DSI 的更多信息、并尝试了解低功耗模式的概念。  我看到当它在低功耗模式或 LP-11中启动它时。  我的问题是、在低功耗模式下、通道是单端通道、而不是差分通道、以便能够配置器件。  它不断地说如何进入所有这些模式、而不是什么、但我错过了这里非常基本的元素。  如何从 LP-11变为 LP-10?  如所示、在单端模式下、为了改变电压、我必须向芯片发送什么?  我知道我可能缺少一些简单的东西、但我看不到。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Greg、

    是的、您回答正确。 在低功耗(LP)模式下、信令是两个具有1.2V 摆幅的单端信号、以10Mb/s 的最大数据速率运行
    LP 模式包括四种可能的状态:LP-00、LP-01、LP-10和 LP-11。  

    在正常运行期间、数据通道将处于控制或高速模式。 高速数据传输在突发中发生、从停止状态(LP-11)开始并结束、根据定义、该状态在控制模式下。 通道仅在数据突发期间处于高速模式。 进入高速模式的顺序为:LP-11、LP-01、LP-00、此时数据通道保持在高速模式、直到接收到 LP-11。

    在视频自动传输期间、每个 MIPI 长数据包(行数据包)都会发生 LP 到 HS 的转换。 该器 件的默认配置允许进行此操作、并且在器件输入端提供视频时无需对任何寄存器进行编程。

    如果您想了解更多详细信息、请阅读 MIPI D-PHY 规范文档中的完整说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。  只需澄清一下、LP 模式是自动完成的、因此我不必做任何事情来影响这一点吗?  例如,如果要进入转义模式,则说明必须执行 LP-11->10->LP-00->LP-01->LP-00。  我有24条数据线路和4条控制线来影响通道、还有4个用于配置器件的控件。  我是否只需在数据通道0上发送8位进入命令、并自行计时来实现此目的?  您是否看到我在理解哪些内容上遇到了什么?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、您不需要执行任何操作。 对于每个接收到的长数据包、MIPI 信号将自动通过这些模式、直到达到高速模式。 有效负载完成后、通道将再次进入 LP-11状态、而无需执行任何操作。