This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31和其他 RS3485收发器中的故障保护含义

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31, AM26LS31, SN75LBC172, AM26LS31M, AM26C31-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045922/am26c31-fault-protection-meaning-in-am26c31-and-other-rs3485-transceivers

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31、 AM26LS31、 SN75LBC172、 AM26LS31M、

尊敬的:

我对 RS485收发器的功能有疑问。 有一个名为 FAULT 保护的字符。 但是、我在数据表中找不到与该项目对应的工作原理。 有人能帮我解释一下这是什么意思吗? 以及 AM26C31和 AM26LV31之间的比较数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    共模范围指定了器件正常工作的总线电压。 这应该在"建议运行条件"表中指定。

    故障保护范围指定了器件不会损坏的总线电压。 这应该在绝对最大额定值表中指定。

    这些器件的数据表似乎将这个值称为"差分输入电压";这个名称对于一个驱动器来说毫无意义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的回复! 我注意到、AM26C31数据表中定义的 VID 字符范围为-14V 至14V。 但在其他收发器中、我再也找不到该参数、这是指我上一个问题的故障保护范围为-7V 至7V。 我的客户对这一特性的定义有一些疑问。 与 AM26LS31相比、他正在寻找兼容的器件。 它中没有该 VID 的定义。 您能就此点提供更多建议吗? 再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AM26C31或 SN75LBC172等器件兼容。 AM26LS31有什么问题?

    我无法提供有关这些器件的更多信息;我不知道数据表中所写的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    正如 Clemens 所说、 AM26C31的 VID 无效。 此器件是一款四路线路驱动器、其输入为 TTL 逻辑而非 RS-485。 因此、不应使用任何共模来指定输入。  

    Clemens 关于故障电压的评论是正确和准确的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Hao! 那么、我可以将 AM26c31用作 RS-485发送器吗? 我身边的客户要求更换 AM26LS31、他们需要工业级器件。 据我所知、AM26LS31属于商业级。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clemens、我身边的客户希望将 AM26LS31替换为工业级。 那么、AM26LS31和 AM26C31这两个器件之间是否兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、AM26C31可用作 RS-485发送器、可替代 AM26LS31。 我不确定您的工业级含义是什么。 是否有任何特定要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业级要求更宽的温度特性。 谢谢你 Hao!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业级要求更宽的温度特性。 谢谢你 Hao!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业级要求更宽的温度特性。 谢谢你 Hao!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业级要求更宽的温度特性。 谢谢你 Hao!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工业级要求更宽的温度特性。 谢谢你 Hao!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 AM26C31-EP 或 AM26LS31M。