This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:双通道显示端口输入至 HDMI 输出

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046417/sn65dp159-two-lanes-display-port-input-to-hdmi-output

器件型号:SN65DP159

大家好!

我想将 SN65DP159 48引脚用于 FPGA 的 HDMI 输出。
问题是、我的 FPGA 只剩下两个输出、所以我想使用一个双通道显示端口、
发送到 SN65DP159并为我的 HDMI 获取4通道 LVDS 信号。

我的问题是、这是可行的、如果可能的话、我必须使用 AUX 来选择我要使用多少个通道?
此外、如果可能、我必须将两个 DP 通道连接到 IN_D0p 、IN_D0n 和 IN_D1p、IN_D1n 引脚上?
非常感谢。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、 HDMI 规范要求连接所有四个通道才能正常工作。

    谢谢

    David