Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN65DP159 大家好!
我想将 SN65DP159 48引脚用于 FPGA 的 HDMI 输出。
问题是、我的 FPGA 只剩下两个输出、所以我想使用一个双通道显示端口、
发送到 SN65DP159并为我的 HDMI 获取4通道 LVDS 信号。
我的问题是、这是可行的、如果可能的话、我必须使用 AUX 来选择我要使用多少个通道?
此外、如果可能、我必须将两个 DP 通道连接到 IN_D0p 、IN_D0n 和 IN_D1p、IN_D1n 引脚上?
非常感谢。
此致、