This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD230:R 引脚输出电压与输出电流间的关系

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046224/sn65hvd230-r-pin-output-voltage-vs-output-current

器件型号:SN65HVD230

大家好、团队、

我的客户正在考虑使用 SN65HVD230 CAN 收发器、但存在数据接收 MCU I/O 端口阈值与 VIH/VIL 不匹配的问题。
在数据表中、在8mA 拉电流/灌电流时、R 引脚 VOH/VOL 为2.4Vmin /0.4Vmax。

R 引脚的输出电压是否以更低的输出电流增大 VOH?  

如果存在 R 端子的输出电压与输出电流间的关系图、则提供该图将很有帮助。

此致、

Sato

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sato-San:

    是的、当消耗的电流较小时、数字引脚的输出电压将接近标称值(Vcc 和 GND)。 这里的关系大致是线性的、因此我们可以在没有图形的情况下进行外推。  

    对于低电平输出、该规格显示、当将8mA 电流灌入 GND 时、我们的输出电压最大值为0.4V。 这意味着 RDS (ON)最大为50欧姆 使用该值、我们可以估算任何较低电流需求下的输出电压。 这是否足以满足客户的计算要求?

    请注意、VOH 的估算基于建议的最小 Vcc 3.0V、因此2.4V 的压降仅为0.6V。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott