This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2个 USB2.0至 USB3.0集线器

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045967/2xusb2-0-to-usb3-0-hub

主题中讨论的其他器件:TUSB8020B

大家好、

首先、感谢您的观看。 我是 USB 领域的新手、如果我遇到一些术语错误、请原谅我。

我们正在设计一个具有一个控制器的电路板、该控制器具有一个 USB3.0端口(上行)、该端口应以300Mbps 的速率同时从两个 USB2.0高速器件接收数据:

例如、TUSB8020B 将实现该拓扑。 但是、如果我正确理解了数据表、TUSB8020B 不会将 USB2.0线路转换为超高速差分对。 因此、从每个器件同时接收300Mbps 会使2.0线路饱和、对吧? 理想情况下、我希望 IC (或电路)能够将2.0线路转换为超高速线路。 这是可能的吗?

与此类似的内容(尽管它只是一个一对一的转换器、我认为它显示了我想要的内容): www.via-labs.com/product_show.php

我在从更大的供应商那里找到适合我的问题的芯片/解决方案时遇到了一些困难。

我希望我能够清楚地解释我的问题。

此致、感谢您抽出宝贵的时间、

Iñigo μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Iñigo、

    USB 3.x 集线器不会将 USB 2.0流量转换为 USB 3.0流量。  根据 USB 规范、USB 3.x 集线器在完全独立的信号上路由 USB 2.0流量和 USB 3.x 流量。  我不知道有任何 USB 3.x 集线器支持与 VIA 设备类似的事务转换功能。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢你的答复。

    我明白了、这就是为什么我很难找到这样的解决方案的原因。  然后我们必须重新思考我们的产品。  

    再次感谢你。

    此致、

    Iñigo μ A