This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:TUSB8041-Q1的原理图

Guru**** 2943030 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1046178/tusb8041-q1-schematics-of-tusb8041-q1

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

您好的团队,

您能否帮助查看 随附的 TUSB8041-Q1原理图?

e2e.ti.com/.../TUSB8041_2D00_Q1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoey、

    一些意见:

    • PWRCTL 输出上的上拉电阻器将启用电池充电。
    • SDA/SCL 连接到什么?  它们不应连接到系统 I2C 总线、除非它们正在使用中、因为它们具有内部下拉电阻器。  如果使用 I2C 或 SMBus、则上拉电阻应为2.2K 或更低。
    • 如果电压斜坡时间较慢、可以将 GRSTz 上的电容器增加到2.2uF 以增加复位脉冲宽度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复、我会将这些信息传递给我的客户。