This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86-Q1:设计指南

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045103/sn65dsi86-q1-design-guideline

器件型号:SN65DSI86-Q1

大家好、

TI 是否有 SN65DSI86-Q1的 eDP 设计指南? 它是否描述了 eDP 信道的最大长度?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅此应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla343/slla343.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Q1.eDP 输出是四通道5.4Gbps 还是每通道5.4Gbps?

     说明的数据表(SN65DSI86-Q1)的第1页 DisplayPort 具有多达四条信道、速率为1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、
    3.24Gbps、4.32Gbps 或5.4Gbps。

     数据表(SN65DSI86-Q1)的第5页、其中介绍了 DisplayPort 信道0发送差分对。 支持1.62Gbps、2.16Gbps、2.43Gbps、2.7Gbps、3.24Gbps、 4.32Gbps 和5.4Gbps。 所有 DisplayPort 信道以相同的数据速率传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    每通道5.4G。  

    谢谢

    David