This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9546A:I2C 开关级联设计

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9546A, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045823/tca9546a-i2c-switch-cascade-design

器件型号:TCA9546A
主题中讨论的其他器件: TCA9803

各位专家、您好!

我们是否可以知道 TCA9546A 是否支持以下图片设计? 客户想知道驱动功率是否足够。 非常感谢!!

1) 1)我们是否可以使用1个输出通道连接到4个器件? (仅1个 I2C 开关)

2) 2) 我们是否可以使用1个输出通道连接到4个 I2C 开关、然后使用每个开关输出连接到4个器件? (5个 I2C 开关)

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此器件(与其他 μ I²C 多路复用器一样)使用无源开关;无驱动强度。

    如果某些器件无法驱动电容和电流通过所有已启用总线段上的所有上拉电阻器、则必须插入缓冲器、例如 TCA9803。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ladisch、

    感谢您的回复。 那么、它取决于外部驱动功率(3.3V 上拉)、对吧? 谢谢!

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    我是否可以询问终端设备是什么?

    串联/并联 I2C 开关的设置有一些您需要注意的挑战。

    您可以串联 I2X 多路复用器/开关。 正如 Cemos 所述、I2C 控制器/目标器件(下游)能够将线路驱动为低电平的主要问题(因为上拉电阻器被动地实现了高电平)。

    如果您的所有逻辑都在3.3V 以下运行,则 VIL 与受管的电压应具有足够的裕度。 (其中3.3V 时的 VIL 应为 ~1V)。 您需要注意的是、在启用多个通道时、不会吸收过多电流、因为这可能会损坏驱动器。  

    您需要确保的另一件事是、如果您有任何地址冲突。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    此请求来自服务器。 感谢您的回复。 将与客户讨论、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien