This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93B:sn65lvds93a 和 sn65lvds93b 之间的差异

Guru**** 2835775 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS93B, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044667/sn65lvds93b-difference-between-sn65lvds93a-and-sn65lvds93b

器件型号:SN65LVDS93B
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS93A

你(们)好。

我想知道 sn65lvds93a 和 sn65lvds93b 之间的区别。

 客户使用 sn65lvds93b 将 RBG 桥接至 LVDS。 作为供应短缺问题、我想知道我们是否可以用93a 替换93b?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    让我在数据库中对此进行调查和检查。 我将于19日星期二之前与您再次联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    如果 您可以立即在此处进行更新、我们不胜感激。

    BRS、

    Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubiao、

    我检查了数据库。 A 与 B 之间的差异似乎是速度/数据速率。

    Aaron