This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C1167E:在引脚3 wrt 至引脚4上获得5V 的振荡。

Guru**** 2939240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045959/sn65c1167e-getting-oscillation-of-5v-on-pin-3-wrt-to-pin-4

器件型号:SN65C1167E

以下连接是我所做的:

引脚16 VCC,引脚12 DE ---   5V  (来自独立电源)

引脚8 GND ----  GND (来自独立电源)

引脚2 LSPWMN --- GND (来自微控制器)

引脚1 LSPWMP----- 脉冲(0V 至5V、100KHz、来自微控制器)

引脚6 HSPWMN --- GND (来自微控制器)

引脚1 HSPWMP --- 脉冲(0V 至5V、100KHz、来自微控制器)

引脚4 RE - GND (来自独立电源)

引脚15 ID -已尝试高电平(5V)或低电平(GND)

引脚9 2D -已尝试高电平(5V)或低电平(GND)

我没有在 引脚3或引脚5上获得 PWM 输出(获得正弦波形)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vamshi:

    此问题上有一个链接的 E2E 帖子。 这两种设置是否相关? 您是否使用了此处在另一个问题上描述的相同引脚? 您是否有引脚3或5上输出的正弦波形的示波器捕获?

    根据我对数据表上方框图的理解、您似乎不会在引脚5上看到输出信号、因为您在引脚1上驱动脉冲、同时将引脚2接地。 您应该只能看到信号的一侧。  

    您是否在测量引脚13、14、10、11上的 RS422信号?  

    如何终止总线?  

    此致、

    Tyler