This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CAN 收发器 IC 类似于 TCAN1042H、但具有更高的故障保护电压

Guru**** 2895560 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1042H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045727/can-transceiver-ic-similar-to-tcan1042h-but-with-higher-fault-protection-voltage

主题中讨论的其他器件:TCAN1042H

你(们)好。

我正在寻找总线故障保护电压高于75V 的 CAN 收发器 IC 选项。 您是否有任何推荐的解决方案? 我能找到的最接近的是 TCAN1042H、但其额定电压仅为70V。

请提供建议。

谢谢、

大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dawei、

    TCAN1042H 的±70V 总线故障保护是我们目前拥有的最高水平。 我不知道市场上任何超出此保护范围的非专用器件。 您是否能够分享哪种类型的应用需要如此高的评级?

    参考设计详细介绍了不同的外部保护电路、可在 CAN 系统中实现 ESD、EFT 和浪涌抗扰度。 虽然它们不直接适合直流短路、但也可以使用类似的原理来实现更高的系统级总线故障保护。 PTC 保险丝等阻塞器件与 TVS 二极管等分流器件相结合、可钳制 IC 引脚上的电压并限制流经分流器件的电流、从而延长故障应用的时间。  

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的响应、并分享有关 CAN 总线保护的应用手册。 它适用于系统中最高直流电压为75V 的定制解决方案。 我想很难找到用于此目的的现成 CAN 收发器。 但感谢您对使用 PTC 保险丝/TVS 二极管的建议。

    最棒的

    大伟