This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDES954:在一个系统中使用多串行器/解串器时、工业级和汽车级 TI953/954之间的兼容性

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041420/tdes954-compatibility-between-indutrial-and-automotive-grade-ti953-954-when-using-multi-serdes-in-one-system

器件型号:TDES954

您好,

我们 的机器人 项目  在解串器板上有6个 UB TI954、可同时连接多达12 个 TI953摄像头、 MIPI 接收 器主机 是 Nvidia Jetson。   

由于  供应链  问题、 我们希望了解 工业 953/954是否可以替代。

我们 已经将所有 SerDes 芯片返工为工业级芯片、 并验证  了每个 单 通道都可以 独立工作 、没有  任何问题、  

但是                   、当2对或更多串行器/解串器同时工作时、主机将在引导后的短时间内崩溃。 换言之、  在运行 1个~6x 摄像头时、系统可以正常工作、但 运行7个~12x 摄像头会使系统停止工作。  
 
因此 、我们  想知道        多串行器/解串器  协同工作是否存在任何兼容问题、 或者       两者         之间是否存在带宽/数据速率、电源/去耦或射频部分差异  

UB 和 工业 TI953/954?   

请  随时  向 我们提供        任何建议、让我们尝试一下。

非常感谢!
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongxing、

    是否可以共享954在工作时(主机未崩溃)与不工作时( 主机崩溃后)( 同时将12x 953摄像头连接到主机时)的寄存器转储?   

    您能否提供有关系统崩溃时与正常工作时的详细信息?  

    您选择此架构的原因是否具体?  

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti More

    随附 Ti954在运行12个摄像头崩溃前后的寄存器值。 我对其进行了比较、发现该值是相同的。
    此外、我从 Ti954的0x00寄存器开始按顺序读取256个寄存器的值。

    Thankse2e.ti.com/.../Ti954_5F00_reg.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jifei、

    感谢您共享寄存器信息。 请允许我花几天时间来研究这个问题。  

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jifei、

    前面提到过、"已验证 每个 单 个通道可以 单独正常工作 、但    当 两   对或更多  串行器/解串   器同时工作时、 主机 将 在      启动后的短时间内崩溃。" 因此、Jetson 可能无法同时处理12个成像器。 您说过您已验证每个通道都能正常工作。 多个串行器/解串器协同工作不应存在任何兼容性问题。 考虑到您的应用是工业应用、将汽车零件更换为工业零件不应存在任何问题。 我建议您了解 Nvidia Jetson 的功能和您正在使用的软件。  

    此致、

    Shruti  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    感谢您的回复。

    实际上、当我们在电路板中使用12倍汽车级串行器/解串器芯片时、系统运行良好。 因此 、当 x12通道串行器/解串器协同工作时、我认为 Jetson 系统没有带宽能力问题。  这就是我们尝试查看工业级和汽车级串行器/解串器之间是否存在任何驱动器差异的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geng、

    您能否澄清一下驱动器差异的含义?  

    如果您以前使用过汽车级954、则应该能够使用 TDES954。 唯一的区别是 、我们无法将 Tser 或 TDES 器件与 DS90UB 器件配对。

    有关 V3Link 和 FPD-Link 器件的常见问题解答、请参阅以下 E2E 主题:  

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041731/faq-tser953-migrating-from-fpd-link-to-v3link-devices

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041730/faq-tser953-v3link-and-fpd-link-cross-compatibility

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041728/faq-tser953-v3link-vs-fpd-link

    希望这对您有所帮助。  

    此致、

    Shruti 更多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shruti、

    感谢您的支持。 我们将做更多的测试来检查其他可能的案例。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Geng、

    谢谢你。 如 有任何其他问题 、请告知我们。  

    此致、

    Shruti