This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:DS90LV011ATMFX/NOPB 器件标识字体类型

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045070/ds90lv011a-ds90lv011atmfx-nopb-device-marking-font-types

器件型号:DS90LV011A

您好、客户询问顶部标记上观察到的两种略微不同的字体类型、并询问是否有 PCN 提及此类字体类型更改。

以下是顶部表面的标记:

生产日期代码2033

DC 2106和字体类型与上面的字体略有不同

我尝试查找与此器件型号相关的 TI PCN、但找不到与字体类型/字体格式更改相关的 PCN。 我只能在下面找到一个与引脚1器件符号相关的参数: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20181205001.pdf

请告知您的字体类型问题、感谢您花时间阅读此问题。

此致、

米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    这两种器件都是直接从 TI 购买的吗?

    只要他们在合法购买时有 TI 标签可供追踪、字体差异就会很小。  

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David、这些图片都是由客户提供的、这就是我手头上的所有图片。  

    有时、我看到 TI 在更新字体类型时发布了 PCN。 例如、如下所示、从标准字体到 OCR-A 格式: https://media.digikey.com/pdf/PCNs/Texas%20Instruments/PCN20180322004-2.pdf

    但我没有找到与此器件 DS90LV011ATMFX/NOPB 相关的 PCN、因此想知道是否有包含此特定器件型号的 PCN。  

    谢谢、

    米兰达

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    我不知道该器件上有 PCN。 只要两个器件都具有正确的 TI 标签、那么两个器件都可以。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。  

    米兰达