This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:MSP430 - USB 示例-驱动程序问题- Win7 x64

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83TD510E, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041353/dp83td510e-evm-msp430---usb-example---driver-issue---win7-x64

器件型号:DP83TD510E-EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83TD510EDP83822I

您好!

这是我的配置: DP83TD510E-EV 板通过 USB 插头连接。 我按照建议设置 R24、跳线 USB 5V 导通。

电路板电源指示灯亮起。 USB 已插入 PC、Win7上的器件管理面板请参阅具有(!)的 MPS430 USB 示例板。  

在我更新驱动程序并指出驱动程序时,我确实从指南的链接下载了软件包 fetdrivers,从这里: MSP430_FET_Drivers 1_0_1_1- TI.com

安装软件包 Win7后,当我尝试更新 MSP430驱动程序时,Win7拒绝安装驱动程序,提示:“No driver has been found on your computer................................

您能否确认我用于下载安装驱动程序的驱动程序链接?

此问题是否已知?

Thx

极好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的查询。

    我们没有发现任何与安装驱动程序相关的问题。

    您是否可以检查不同版本的窗口。

    在平均时间内、我还将检查我们是否有一些输入。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    早上好。

    您是否尝试在不使用 USB 2 MDIO 更新固件的情况下使用 USB 转 MDIO?

    您是否看到 USB 设备已识别?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    我只有 Win7 PC x64用于此主板511e 连接。  

    关于已安装的驱动程序:

    我下载该驱动程序(snlu271A.pdf -指南链接: software-dl.ti.com/.../index_FDS.html)。 我在以下文件夹中有驱动程序:MSP430/USB_FET_Win7_8_10_64/我在该文件夹中有文件 :usbuart3410.inf。 在此文件[TI.Section.NTia64]部分中、器件名称是 USB\VID_0451&PID_xxxx
    在 USB PC 上插入电路板后、"外设管理"中的名称 是" MSP430-USB 示例"。 当我打开这个 MPS430上的属性时、硬件 ID 器件为:

    USB\VID_2047&PID_0300。

    Win7尝试安装驱动程序时,发现没有与硬件匹配的驱动程序可用,这是否正常?

    目标是建立通信(与我使用2块板811E 时的方法相同),我可能需要在主设备中转动1块板511E,在从设备模式中转动1块板511E,并通过1根双绞线连接。 我是否需要使用软件 USB-2-MDIO 工具进行此配置(M/S)? 因此是否需要正确安装 USB 511驱动程序?

    Thx

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一件事:本指南告诉您需要修改电阻器和绑带(硬件修改),同时还需要进行软件编程:

    * DP83TD510E
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=0
    * DP83822I
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=1

    您是否需要进行硬件修改和软件编程,或者是否需要进行硬件或软件修改才能打开 M/Slave 模式板?

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    在尝试上述操作之前、您能否查看以下内容。  

    (13) DP83TD510E-EVM:未安装 MSP430_FET_Drivers -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    不确定 为什么链接不值得、抱歉。 请参阅下面的内容。

      R24替换为0 欧姆电阻器、以便仅通过 USB 端口为其供电、  

     请检查  C62和 C70两端的直流电压。

    检查  R149处的时钟

    使用 S4执行复位。

    进一步调试:

    如果 R149上没有时钟、 DP83822看起来 根本没有时钟信号。  您可能需要通过 MDIO 接口检查寄存器的配置。

    USB-2-MDIO  

    3.4 SMI 连接

    在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线路连接在一起。 两个 PHY 都可以同时访问。  DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。   将 micro-USB 连接到 J4

    请参阅用户指南的第4节"软件"。

    在默认状态   下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。  

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    (+) DP83TD510E-EVM:无法建立链接-接口-内部论坛-接口-内部- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     第一个链接仅与 USB 供电问题相关、要解决该问题、您必须同时通过 J12为 USB 电源插件和外部直流电源供电=>我已经解决了该问题。 此外,我没有安装 pkg 驱动程序问题,而是 Win7识别驱动程序问题。 文件在 PC 上复制正常、但这些文件对我来说是错误的 MSP430 - USB 板。

    正在进行:

     R24替换为0 欧姆电阻器、仅通过 USB 端口为其供电 =>我上周已经完成了、硬件设计 在 Win7上可以很好地看到、名称是"MSP430..." (请参阅下面的) "设备管理"Win7面板中的(!) 由于驱动程序未正确安装(或错误安装)而签名。

     请检查  C62和 C70两端的直流电压。  =>请向我发送电路板上的原理图和组件名称放置(本机 pdf)、以便我可以继续进行自动研究(而非图像)、该指南仅提供低质量图像 、我无法对此进行任何研究、 查找任何组件名称都是如此之不可能或非常困难。 C62和 C70上的直流电压应该是多少?

    检查  R149上的时钟=>我找到了什么? Hz /电平

    关于使用 MDIO 注册 :如果需要使用 USB 插头将主板连接到 PC,是否需要先安装驱动程序?

    USB-2-MDIO 软件安装良好,但我选择的任何 PHY ID 都会显示以下消息:

    错误设备未连接

    在设置中,我选择 USB 端口(默认值为3?) 和速度9600bps。

    我 选择的 PHY ID 为0 (guide§3.7)、我尝试读取寄存器0017 :

    我认为我没有正确的驱动程序来使用 USB-2-MDIO 软件访问电路板: 由于错误的驱动程序,MSP430 - USB 设备仍然无法识别。  

    以下是我上周安装的内容: 为什么照片质量如此差?

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jo、  

    请按 如下所示检查可用端口  

    我将端口设置为 COM8。  

    DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00

    扩展寄存器-将其设置为否

    请尝试读取寄存器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有在端口 COM 上安装"MSP appli UART 或 DEBUG",实际上我的 PC 上没有加载端口 COM。 卸下 HW 511板时、MSP430 (!) 从管理设备面板中消失:

    问题是:该511板的驱动程序错误。 请向我发送适用于 Win7 x64的正确驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    您能否简单地回答这些问题:

    1) 1)我是否需要配置主模式下的一个板511和从模式下的一个板、以通过双绞线进行通信(与811e 板相同)?

    你的答案(Sreenivasa): 是/否

    2)如果是:要配置主设备或从设备,我只需要修改 主板上的硬件组件,如指南§3.2中所述。

    你的答案(Sreenivasa): 是/否

    3)如果否:要配置主模式或从模式:我是否还需要继续(+HW)指南中的软件配置?

    你的答案(Sreenivasa): 是/否

    4)如果否:要配置主模式或从模式:软件配置是否足够,而不是硬件修改?  

    你的答案(Sreenivasa): 是/否

    Thx

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    第3.2节用于配置 RMII 主模式或从模式。  

    RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I (默认)

    如果 R149上没有50MHz 时钟、您只需执行以下操作。

    3.4 SMI 连接

    在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线路连接在一起。 两个 PHY 都可以同时访问。  DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。   将 micro-USB 连接到 J4

    请参阅用户指南的第4节"软件"。

    在默认状态   下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。  

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请回答我之前的问题。 指南不够清晰。

    我知道(511 N°1) RMII 主模式下的 DP83TD510ERMII 从模式下的 DP83822I (默认),但另一个板(511 n°2)是否需要采用该配置? :

    RMII 从模式下的 DP83TD510E、RMII 主模式下的 DP83822I (非默认值)

    Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、

    感谢您的查询。 两个装置(电路板组合)的设置方式相同。  

    寄存器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要在511上配置主控或受控模式:是否只需从 USB 和已安装的 USB 2 MDIO 软件进行软件配置? 或者我是否还需要修改硬件!  我是否需要修改硬件和软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别忘了我不能使用软件、驱动程序不是很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    510E 必须按如下方式进行配置。

    硬件搭接•使用2.49k (1%)填充 R84、R103•将分流器放在 LED_0、J20上的"模式0"位置

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、

    请检查以下配置。

    硬件搭接

    • 使用2.49k (1%)填充 R84、R103
    • 将分流器放在 LED_0、J20上的"模式0"位置

    并检查 R149上是否有时钟

     

    如果上述操作不起作用、则需要进行软件配置。

    请注意、这是一个驱动程序、用于所有使用支持 USB 的 MSP430的产品。

    您是否可以安排具有更高版本窗口的测试 PC。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有正确的表? 引脚#15是 RX_DV 而不是 RX_D1?

    我真的需要进行所有这些修改才能转动510E (从设备)和8221 (主设备)吗? :

    3.2.2从模式下的 DP83TD510E、主模式下的 DP83822I
     •组装 R136、138、R143、R25
     •移除 R135、R137、R149、R91
     •设置正确的硬件搭接或执行正确的软件写入。
    硬件搭接
     •使用5.76k (1%)组装 R84、R103、使用2.49k (1%)组装 R108
     •将分流器放在 J20上的"模式1"位置
    软件编程
     •DP83822I
       –写入寄存器0x0017[5]=1
       –写入寄存器0x0017[7]=0
     •DP83TD510E
       –写入寄存器0x0017[5]=1
       –写入寄存器0x0017[7]=1

    ----------

    这句话:“设置正确的硬件搭接执行正确的软件写入。”

    告诉我我可以进行硬件修改软件修改以打开主板或从板。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    您需要执行3.2.2、并且需要写入寄存器。

    请记住、这适用于 RMII 主/从配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RMII 的确切含义是什么?

    其它配置可能是什么?

    如果要与 2个评估板通信,需要生成哪种配置? 与811E EVA 板相同,我上周问您:2个评估板之间有1个双绞线。

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    RMII 表示 MAC 接口。 如果您可以将两个护柱设置为按上述主题中所述工作、则它们应进行通信。

    为此、您需要将510E 设置为按寄存器配置的硬件主设备。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要继续进行硬件修改,您是否已获得包含组件本地化的电路板计划(本机 pdf) ,以便我可以更轻松地进行研究,找到电阻器位置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../snlc068.zip

    您好、制造、  

    请参阅随附的。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    THX,这就是我想要的,很棒!

    如果我找到了正确的计算机、我将使用另一台 PC (Win10)尝试使用驱动程序 MSP430、然后在之后修改硬件。

    我将在这些测试完成后的一周稍后再回来。

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    谢谢。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    我在尝试配置511硬件级别时遇到问题、本指南的质量非常差、请告诉老板它必须重写...

    我成功地通过搭接和电阻器对有关 M/Slave 配置的问题进行了解码。 这是一个表,其中缺少指南中的信息,我尝试在 GAP 中归档... 是否可以确认下表:主模式或从模式?

    '?'  未在指南中定义、我需要确定这些位置/值/开或未连接

    我是否忘记了电路板装配配置中的一些线索/组件?

    Thx  

     组件

    DP83TV511E 主设备 和

    DP838221从设备

    ON / NC / Value

    DP83TV511E 从属设备和

    DP838221主设备  

    ON / NC / Value

    R149

    ON - 0Ω Ω

    常闭

    R143

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R136

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R91

    常闭

    ??? -2,49k ?

    R138

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R25

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R135.

    ???  - 0Ω μ A

    常闭

    R137

    ???  - 0Ω μ A

    常闭

    R84

    开–2、49k

    开–5、76k

    R103

    开–2、49k

    开–5、76k

    R108

    常闭

    开–2、49k

    J20

    模式‘0’

    模式‘1’

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您将该表组合在一起、将两个器件之间的 RMII 接口配置为主器件或从器件。

    当客户在尝试使两个介质转换器板正常工作时遇到问题时、我们不要求客户执行此操作。

    关键是确保510E 配置为主器件、510E 为 DP83822生成从器件时钟。

    如果 您可以让 USB 转 MDIO 接口正常工作、一切都很简单。

    USB 驱动程序是所有使用 MSP430 MCU 的电路板的通用驱动程序。

    在我们解决通信问题时、您是否可以并行启动名为 MSP430 USB 驱动程序的新线程。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    正如我在用户指南中所读出的,这句话§3.2.1:

    "设置正确的硬件搭接或执行正确的软件写入"。  

    那么、您能否确认您可以 在主器件或从器件中设置主器件或从器件模式(无论它是什么板)

    硬件修改或软件修改(需要软件编程和驱动程序)


    •DP83TD510E
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=0
    •DP83822I
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=1

    是这样吗?

    请按"是"或"否"回答

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    是的、

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    谢谢您、现在已经非常清楚了。 因此、有2种不同的方法可以在电路板上配置 M/S 模式。 由用户决定。

    因为我不相信能够快速找到装有 Win8或 Win10的 PC,所以您可以完成上表并填补空白(“???”) 要更清楚地说明数据或向我发送新的指南版本?

    多个主题

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    发送消息。

    如上一个线程所述、我们一直在讨论的修改是针对 RMII 主从接口、而不是 MDI 主从接口、因此我们不向任何客户推荐这种修改。

    我更新了表。 根据您的请求

    组件

    DP83TV511E  主设备 和

    DP838221 从设备

    ON / NC / Value

    DP83TV511E  从属 设备和

    DP838221 主设备  

    ON / NC / Value

    R149

    ON - 0Ω Ω

    常闭

    R143

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R136

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R91

    常闭

    常闭

    R138

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R138

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R25

    常闭

    ON - 0Ω Ω

    R135.

     0Ω μ A

    常闭

    R137

     0Ω μ A

    常闭

    R84

     2、49公里

    2、49公里

    R85

     常闭

    2、49公里

    R91、92

    2.49K

    DNP

    R103

    开–2、49k

    开–5、76k

    R108

    常闭

    开–2、49k

    J20

    模式‘0’

    MODE‘1’引脚2-3

    请注意、如果这些更改不起作用、您将需要寄存器访问来检查配置。  

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sreenivasa

    表中的 thx,但我注意到 R84的 M 或 S config 值相同,normal?

    DNP 是什么意思?

    此外、我不清楚 RMII 和其他模式之间的区别、这意味着什么、指南不够清晰。 但您知道我的目标是什么、就像2x 811e 评估板一样、我只想这次使用2个以太网分析仪在2个评估板之间建立通信、以检查双绞线的通信质量、具体取决于该双绞线的长度。  

    您能否告诉我,要 继续进行此通信测试,2x 510e 主板配置应该是什么? 我需要将一个主板和另一个主板置于从模式、这是足够的、对吗? 上表是否提供了管理此测试所需的所有电阻器配置和信息,而不是软件配置方式 ?  

    谢谢你

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的回复。 DNP 表示不填充(无填充)

    MII 是主机接口(MCU 或 MPU)。 MDI 是网络接口。 在811中、我们更改了 MDI 网络接口的橡皮擦/从属设备。  

    关于自举、此自举为布尔值、如下所示

    对于通信 、务必确保510E 处于主控模式并在 R149处生成50MHz 时钟、以便 DP83822在两个电路板上正常工作 f

     下面列出了一些要执行的步骤  

      R24替换为0 欧姆电阻器、以便仅通过 USB 端口为其供电、  

    3.2.1 RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I (默认)
    •组装 R149
    •移除 R143、R136、R138、R91
    •设置正确的硬件搭接或执行正确的软件写入。
    硬件搭接
    •使用2.49k (1%)填充 R84、R103
    •将分流器放在 LED_0、J20上的"模式0"位置

    请检查  C62和 C70两端的直流电压。

    使用 S4执行复位。

    检查  R149处的时钟

    进一步调试:

    如果 R149上没有时钟、 DP83822看起来 根本没有时钟信号。 如果硬件搭接符合预期、  

    您可能需要通过 MDIO 接口检查寄存器的配置。

    USB-2-MDIO  

    3.4 SMI 连接

    在介质转换器配置中、DP83TD510E 和 DP83822I 的 MDIO/MDC 线路连接在一起。 两个 PHY 都可以同时访问。  DP83TD510E 已设置为 PHY 地址00、DP83822I 已设置为 PHY 地址05。   将 micro-USB 连接到 J4

    请参阅用户指南的第4节"软件"。

    在默认状态   下、DP83TD510E 寄存器0x0017位7设置为"XI is 50MHz"。 将其更改为"XI is 25MHz"、它将在 R149上产生一个时钟信号。  

    简   而言之:将"4021"写入 DP83TD510E 上的寄存器"0017"、您将能够通过 SMI 与 DP83822通信。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    关于您的建议,我进行了以下配置:

    R24已捆绑,我只能通过插入的 USB 为电路板供电。  

    所有其他电阻器均为默认值、如表中所述。

    R149上的时钟(自举)为50MHz /4Vdc =>良好且清晰的信号。  

    问 :当电路板针对510E 和 DP83822主模式(下表)打开(硬件或软件方式)时,该时钟信号会怎样?

    最终,我们是否需要关注 R91? 我认为 R91 (DNP)对 M/S 模式没有影响。 我对吗? 如果是、我可以将其从表和(SNLU271A)指南中删除。

    您在哪里罚款了此图像表? 我在指南中找不到它吗?

    还有另一个第13页。

    Thx

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sreenivasa

    我想知道您能否向我解释 MSP430驱动程序问题。

    我是否在上安装了错误的?

    ID 名称是否正确?

    在.inf 文件上,它是否正确?

    我在下面放置了许多屏幕截图,如果你能告诉我哪里出错了? 谢谢

    在驱动程序包内:

    usbuart3410.inf 文件:USB\VID_0451  ,但驱动程序硬件 ID 显示为:USB\VID_2047  

    您认为没有问题吗?

    是否选择正确的路径?

    但是 Win7说:找不到任何驱动程序  是否选择正确的文件夹?

    您是否真的认为这是 Win7版本问题?

    最恰当的考虑

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    请尝试链接  

    https://www.ti.com/tool/MSPDS#downloads

    可以检查 Win7的下载。 如果错误仍然存在、并且您无法找到具有更高版本的计算机、我可以将该线程路由到 MSP430支持。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    我在 Win10 PC 上尝试过、这次运行正常、现在与电路板的通信正常。 这次我需要修改寄存器来修改主/从模式、我对指南有误解:

    该指南说明"使用"0"修改寄存器0017[7]、但什么意思是[7]?  

     您能否指导我使用 USB 2 MDIO 通过[7]或[5]来管理寄存器修改 PHY ID 00或05?

     Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、

    感谢您的回复。

    很高兴听到进展。

    您将寄存器0017读取为4021、这意味着第7位为零。 无需更新任何寄存器。

    引脚1和2上是否有 J20的跳线?

    该指南说明"使用  "0"修改寄存器0017[7]、但什么意思 是[7] ?  

    这意味着位7。

    您应该看到 R149上的时钟。 如果是、请连接电路板并继续 测试。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,我最初以为 它是8位寄存器,实际上它是16位。

    用户应该可以更轻松地在指南中直接指示 十六进制值 、因为您以十六进制(4021)读取寄存器

    4021 (默认值) in bin = 0100 0000 0010 0001 它不是主配置或从配置、您无法在指南中写入主模式下的默认配置510、从模式下的默认配置838221、因为位5&7 为"0"

    如果我写:

    从默认值开始:4021 in bin = 0100 0000 0010 0001

    配置1:

    510E 主控模式=> PHY ID (0)通过 x4031 (0100 0000 0011 0001)位5 = 1且位7 = 0写入寄存器0017

    在受控模式下为838221 => PHY ID (5)用 xF1 (1111 0001)写入寄存器0017  

       通过读取  838221上的默认值 xE1的方式,电路板不是处于从模式,也不是处于主模式??

       与引导配置的情况相同。 具有510E。

    和:

    配置2:

    受控模式下的510E => PHY ID (0)通过 x4071 (0100 0000 0111 0001)位5和7 = 1写入寄存器0017

    838221在主控模式=> PHY ID (5)用 XB1 (1011 0001)写入寄存器0017  

    问题更重要的是,您丢失了默认4021值(有意在 reg 中写入另一个不正确的值),您不能返回到原来的值4021,您可能需要重新启动主板?  

    M/S 配置值是否正确?

    Thx

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的回复。 您是否有机会测试与上述配置的通信。

    请注意、我们必须考虑位5和位7、并按如下方式进行编程。 请根据以下推荐配置验证上述内容。

    RMII 主模式下的 DP83TD510E、RMII 从模式下的 DP83822I (默认)

    软件编程
    •DP83TD510E
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=0
    •DP83822I
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=1

    3.2.2从模式下的 DP83TD510E、主模式下的 DP83822I

    软件编程
    •DP83822I
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=0
    •DP83TD510E
    –写入寄存器0x0017[5]=1
    –写入寄存器0x0017[7]=1

    我还向您发送了您可以参考的表。

    正如我之前所说的、我不确定在用例中如何更改 RMII 主模式和从模式配置。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreenivasa

    我已完成以下定义的配置:

    配置1 (Eva 板对510E N°1) 510E 上的主设备和从设备另一个:

    510E 主控模式=> PHY ID (0)通过 x4031 (0100 0000 0011 0001)位5 = 1且位7 = 0写入寄存器0017

    在受控模式下为838221 => PHY ID (5)向寄存器0017写入 x00F1 (1111 0001) 位7 = 1

     和:

    配置2 (电路板耦合510E N°2)从器件在510E 上运行,主器件在另一个上运行:

    受控模式下的510E => PHY ID (0)通过 x4071 (0100 0000 0111 0001)位5和7 = 1写入寄存器0017

    838221在主控模式=> PHY ID (5)通过 x00B1 (1011 0001) 位7 = 0来写入寄存器0017

    510E 或838221上的位5始终为1

    我注意到配置不是永久性的? 每次重新启动主板时,您都必须重写寄存器?

    这是正常的吗? 用户友好吗?

     自举配置:

    R24:自举:0欧姆:仅通过 USB 供电(J12不供电)

    J9 (USB -5V):跳线打开(两个板)

    J19 (LED_0):板838221 :每个板的跳线的正确位置是什么?

    J20 (LED0):两个板上的跳线1-2位置=>正确? 指南说 J20处于"0"位置,您告诉我处于"1-2"位置以上? 我该怎么办?

    R149信号:一个板50MHz  , 另一个板5MHz =>正常?

    您会发现2块电路板的以下2张图片,您可以清楚地检查跳线位置,是否可以告诉我这些位置是否正确?

    我已经在每块电路板上插入了 ETH 分析仪、但在配置方面电路板之间无法进行通信。  我想,这仍然是一个问题。

    LED_0正在闪烁两个510E 板

    以了解跳线配置。 :

    从机模式下的电路板510E:

    主控模式下的电路板510E:

    Thx 以获取您的信息。

    此致

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的参与。

    是否可以同时将510E 设置为主设备、将 DP83822设置为从设备并进行测试。 (这是可快速测试的默认配置)

    这是正常工作的默认配置。

    有关其他配置、请参阅用户手册和数据表以进行测试。

    R149信号:  一个板50MHz  ,   另一个板5MHz =>正常?

    我还在检查您是否 已根据先前发送的表进行了所有硬件更改?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    我注意到配置不是永久性的? 每次重新启动主板时,您都必须重写寄存器?

    是的、这是正确的-您在每次上电或复位后都必须写入寄存器。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有继续进行任何硬件修改、只有 R24绑定。

    我在主设备(phy 0:4031 @0017)中配置了2个评估板、在从设备模式(phy 500F1 @0017)中配置了838221最后我成功地通过2个板实现了良好的通信。

    速度10Mbps RX 和 TX

    我们终于做到了、现在您可以告诉您的老板使用以上所有信息修改指南、需要进行深入修改。

    您能否确认每次寄存器重写都是自然 的?

    Thx

    Fabrice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    感谢您的测试和提供输入。

    这很好、很高兴听到。

    ETH Analyze (ETH 分析)-您能否提供有关您所使用的分析仪的更多详细信息。

    您能否确认每次寄存器重写都是自然 的?

    是的、这些是寄存器、每次复位或断电都需要一个傅里叶变换。

    我们已获取您的意见并根据情况进行更新。

    我希望我能回答您的问题、如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    您有什么意见 或想法吗?

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    早上好。

    您似乎一直忙于测试、没有时间回答上述问题。

    如果您没有进一步的问题、我将继续并结束该主题。

    此致、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、制造、  

    早上好。 我没有听到您的声音、我将关闭这个话题。

    谢谢、

    Sreenivasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Sreenivasa  

    我最后完成了上述所有配置、电路板运行良好、 2块电路板之间的双绞线通信 正常、在最后24小时内无错误。 听起来很棒! 现在、您需要将我发送给 您的所有这些有关指南的评论发送给您、以便让基本用户更清楚地了解。 您将为 U 和许多其他像 U..  

    感谢您提供的信息以及您在我的问题上花费的时间。 您现在可以关闭该主题。  

    此致

    Fabrice