This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:如何生成948模式生成脚本

Guru**** 2931040 points

Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045667/ds90ub948-q1-how-to-generate-the-948-pattern-generation-script

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

你(们)好

我正在学习如何生成948图形发生器脚本、您是否有一个可供我学习的通用脚本? 这里我有客户的时序规格、您认为有必要让它生成948时序吗? 以前、我使用 ALP 来生成 DES 模式、现在我还想知道如何使用脚本来执行948模式生成测试、 请帮助我们提供948 patgen 脚本,并告诉我如何生成它,以便我下次可以自己生成它,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、  

    SNLA132E 中的第4.3节 介绍了使用内部时序和内部时钟对图形进行编程的分步过程。 您可以根据需要修改脚本、以匹配您所使用的面板的所需视频时序。 作为替代方案、您还可以使用 Analog LaunchPAD 软件、通过"Pattern Generation" GUI 选项卡轻松生成图形、正如您可能已经完成的那样。  

    此致、  

    洛根