This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0344:旁路需要上拉电阻器来启用功能?

Guru**** 2534680 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0344

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045720/lmh0344-pullup-required-on-bypass-to-enable-function

器件型号:LMH0344

关于 LMH0344的旁路输入、数据表显示"该引脚没有内部下拉电阻器。 如果不使用旁路功能、则该引脚需要
用于禁用旁路的外部下拉电阻器。"  数据表不指示该引脚是否具有内部上拉电阻器。  我想启用旁路功能。 我可以将该引脚保持悬空、还是需要添加一个上拉电阻器?

谢谢、

HAL Steger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harold、

    您可以添加上拉至3.3V 电源、也可以使用 FPGA 或 ASIC 将此引脚驱动为高电平、以启用均衡器旁路。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    听起来好像此输入上没有内部上拉电阻器。  需要将该引脚驱动为高电平以启用旁路。

    谢谢、

    HAL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal、

    是的、您回答正确。 我们需要驱动它以启用旁路功能。

    此致、、Nasser