This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSER953:CSI-2错误

Guru**** 2931510 points

Other Parts Discussed in Thread: TSER953, TDES954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042925/tser953-csi-2-errors

器件型号:TSER953
主题中讨论的其他器件: TDES954

我有一 个 TDES954和一个带有同轴电缆连接的 TSER953设置,V3Link 连接看起来稳定--我能够与两个芯片组通信,切换 GPIO 等  我将 TSER953通过两个数据通道连接到 OV2740传感器、电路板上的连接非常短。  我将会得到 CSI-2错误,即从寄存器0x5E 读取的值我将读取0x44,即“通道0/1:同步序列中的多位错误-不可纠正”。  该错误听起来很糟糕、但我想知道 A)可能导致它的原因是什么、B)如果这是真正不可纠正的(即存在根本错误)、或者如果这只是表示芯片无法纠正它、 但是、随着无源器件的变化或沿这些线路发生的变化、它可能是可纠正的。

谢谢、

Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    SOT 同步错误是传输开始时的错误。 在 MIPI 标准中、D-PHY TX 发送同步序列作为 HS 传输序列启动的一部分。 您可能需要验证从 D-PHY CSI TX (成像仪)到 TSER953的信号完整性、并验证 TX 是否没有问题。 D-PHY 标准同步序列为“‘00011101’,从一个上升时钟边沿开始”。 您可以探测信号并确保 TX 输出此序列。

    问题;如果您读取0x5D、它是否已清除?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    读取0x5D 不能清除它、但发现了布局问题、使该板无法正常工作。 无论如何、感谢您的帮助!