This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD72:THVD1439是否可以直接替代?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1439, SN65HVD72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045668/sn65hvd72-can-use-thvd1439-as-a-drop-in-replacement

器件型号:SN65HVD72
主题中讨论的其他器件:THVD1439

大家好、

你好。

我们的客户过去使用过 SN65HVD72D、但找不到任何购买方法。 您是否知道它们是否可以在 PCB 上留下浪涌器件的同一插座中使用 THVD1439? 这两个芯片是否会在同一条485总线上共存?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术、

    THVD1439采用与 SN65HVD72相同的 SOIC 封装。 THVD1439通过在封装内集成内部 TVS 二极管来提供内部浪涌保护。 内部保护封装提供了+/- 15VDC 总线故障保护和+-4kV IEC 61000-4-5 1.2/50us 浪涌保护。 无需外部保护电路。

    就同一总线上的共存性而言、请注意器件建议的运行条件之间存在一些差异、例如 THVD1439在3V 至5.5V VCC 的电压电平下运行、而 SN65HVD72在3V 至3.6V VCC 的电压下运行。  与驱动器和接收器功能相关的电气特性部分略有不同、但应靠近器件。 THVD1439是一款更新的器件、在数据表的某些区域引入了更高质量的电气特性。

    此致、

    Tyler