This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5158:视频分配放大器应用

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045709/tvp5158-video-distribution-amplifier-application

器件型号:TVP5158

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我不确定这是否是正确的提问论坛、但我们的客户有以下问题:  

正在寻找与设计模拟1x 6复合视频分配放大器相关的半导体。 这里有许多视频分配放大器、但它们通常包含立体声音频、这些音频占用了我的设计所不需要的资源。 我想详细了解适合设计放大器的电路和晶体管或芯片、该放大器将为 NTSC 复合视频信号提供单位 r 最小增益并提供6个相等的输入信号输出。

为了更加精确、我有20个复合视频摄像机/每个摄像机必须分布到5至6个目标位置、即视频切换台、各种显示监视器和补丁托架、所有这些都具有相同的信号完整性。 因此、需要20个放大器、每个放大器具有一个视频输入和6个相等的输出

总结: 客户正在寻找相关电路中的晶体管或芯片、以便在模拟 NTSC 复合视频电路中使用、该电路将从现有 NTSC 视频源提供单位增益、从而使该视频源具有多达6个相同的输出、否则称为1 x 6 NTSC 视频 分配放大器。 在这种情况下、他不需要数字应用。

希望您能帮助我们。 非常感谢您的参与。

此致、
Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    支持 NTSC 的 TI 器件基本上不再提供任何技术支持、我没有足够的知识来说明使用我们产品系列中的器件是否可以实现该应用。 我认为没有更好的论坛来提出这个问题。

    此致、

    Ralph Jacobi