This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN334:TCAN334 ABS 规格

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045686/tcan334-tcan334-abs-spec

器件型号:TCAN334

大家好、

在 TCAN334数据表中、我们可以找到 CANH/CANL 的绝对电压为+-14V。 这里的14V 是 VCC 上电时、对吧?  如果我们将 CANH/L 连接到 CAN 总线,并且不为 VCC 供电,IC 是否会损坏?  

在我的客户测试中、他们在 CAN 总线上有2个 TCAN334 (A 和 B)。 器件 B 在器件 A 之后上电。我们发现、当器件 B 连接到 CAN 总线时、总线电压将被拉低至大约1V、持续大约500us、然后恢复。 这有道理吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hollis、

    绝对最大规格适用于有源器件和无源器件。 在 Vcc 未上电时、CAN 总线可承受±14V (相对于 GND 引脚)。  

    当 CAN 收发器未通电时、它会向总线施加负载。 这是因为在这种状态下、通过高阻抗 CAN 引脚存在一些泄漏。 当只有一个收发器处于活动状态并将总线弱偏置为隐性电平(1.85V)时、未供电收发器产生的负载会导致总线电压保持低于标称隐性电平。 这是正常情况。 一旦两个器件都处于活动状态并偏置总线、应在 CANH 和 CANL 上观察到标称隐性电压。

    请告诉我、这是否与您看到的内容相关、如果您还有其他问题。

    此致、
    Eric Schott