This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF384A:DS90CF384A 设计审查

Guru**** 2828555 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF384A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042802/ds90cf384a-ds90cf384a-design-review

器件型号:DS90CF384A

大家好、

我们对 DS90CF384A 设计有一些疑问。
R1:R29应使用什么端接电阻值?即使放置端接电阻器、我们是否也需要匹配50欧姆阻抗?
2. PWR DWN 引脚是否有任何内部上拉电阻?
RxOut23 RES 引脚的用途是什么?

另外、敬请查看我们的原理图设计、并向我们提供完整的数据表/参考手册。

此致、
Dharun Sangrithiyayan S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     DS90CF384A 的 LVDS 输入 在 RxIN+ 和 RxIN-通道之间应具有100欧姆的端接电阻器。

     2、PWR DWN 不应具有内部上拉电阻。

    3.您具体询问的是哪个引脚? 您能在封装图中指出它吗?

    是的、您可以附加原理图吗? 数据表在线地址:https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90cf384a.pdf?ts=1633626095127&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS90CF384A

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael 感谢您的回复。
    请查找所附原理图图像、以供您参考。
    2.我要请求的端接电阻器位于输出(RXOUT)中。
    3、我已经附加了指示该引脚的图像。

    此致

    Dharun S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dharun、

    1、原理图外观正确。

    2. RxOUT 不需要终端电阻器。

    有28个 Rxout 引脚、因为有8个红色 RxOUT、8个蓝色 RxOUT、8个绿色 Rxout、3个控制 Rxout (HSYNC、VSYNC、DE)和一个未使用的 Rxout。 哪个引脚对应哪个信号取决于 LVDS 输入信号。 以下是  DS90CF384A  数据表和95237数据表中的一个示例。 RxOUT26可保留为无连接。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Michael   

    感谢您的回复。

    关于端接电阻器、我指的是 EVK 中提到的50欧姆阻抗匹配。 仍然、弄不清楚是否放置该端接电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好, Michael

    我们还有另一个有关该设计的问题。

    为了避免路由中出现交叉、我们是否可以在  相同的颜色信号(例如、Rxout0 (R0)到 RXOUT6 (R5))内交换 RXOUT 信号

    对于 RGB 信号的引脚映射、我们必须遵循数据表或应用手册。 我们已根据以下快照完成了引脚映射。 请确保 我们的回答正确。

    谢谢、此致  

    Dharun S

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharun、您好!

    50欧姆电阻器是可选的。 它们用于对单端输出进行波形整形、以最大程度地减少 在下一个接收器件的输入端看到的过冲和下冲。 还可以根据您的设计调整这些电阻器的尺寸、以优化信号质量。  

    您可以根据需要更改任何位顺序、因为 DS90CF384A 充当简单的解串器。 它不知道它传递的信号是什么-它仅根据数据表中的图10接收28位、并将这些位从并行侧的相应引脚发送出去。 因此、如果在并行侧交换两个位、则还需要确保交换 LVDS 输入流侧中的这些数据位。  

    这取决于从 LVDS 端传入数据的格式。 因此、请参阅 LVDS 源格式信息以查看哪些 R/G/B 位对应于 LVDS 流中的哪些位位置、然后您可以使用图10中的图来了解如何相应地连接输出  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Casey

    感谢您的回答。 我还有一个问题

    1.如果我们放置端接电阻器、是否需要进行50欧姆布线阻抗匹配?

    此致

    Dharun  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharun、您好!

    是的、建议这样做  

    此致、

    Casey