This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB213EVM:TUSB213EVM PCB 问题

Guru**** 2928390 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB213, TUSB213EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044797/tusb213evm-tusb213evm-pcb-question

器件型号:TUSB213EVM
主题中讨论的其他器件:TUSB213

我购买 了 TUSB213EVM 并在家庭音频中试用了它。  令人惊讶的是、我喜欢 TUSB213的声音。  与更复杂且更昂贵的音频级 USB regen +重定时器 PCIe 卡(通常称为 USB 时钟恢复器)相比、它可能会用作更便宜的替代产品。

我想使用 TUSB213开发一个简单的 USB 音频输出板、在音乐服务器内使用专用的低噪声5V 电源。

TUSB213EVM 4层 PCB 的参数是什么?   

  • 每层的铜厚度
  • 预浸料和模芯厚度

谢谢、
Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anwar、您好!

    您可以在  以下位置下载 EVM 布局:https://www.ti.com/tool/TUSB213EVM

    BRD 文件包含所有这些信息:

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我使用 Cadence Allegro 免费查看器、已下载 BRD 文件、但无法找到电路板和铜厚度。

    我再次检查了所有菜单项、最后可以查看工具->交叉部分报告中的电路板信息。

    谢谢、

    Anwar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果您缩小并查看制造层、您也应该能够看到那里的注释。