This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:请求电平转换器 PCA9306和 SN74AVC4T774设计建议

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74AVC4T774
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044779/pca9306-asking-for-the-level-shifter-pca9306-and-sn74avc4t774-design-suggestion

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T774

您好、先生、

 

我的客户希望设计 PCA9306和 SN74AVC4T774、并且客户需要有关这两款器件的最大功耗信息。

您是否会查看计算结果并提供您的意见?

 

客户使用 PCA9306和 SN74AVC4T774进行3.3V 至1.8电平转换。

 

PCA9306约为0.32mW。

3.3*64=211mW

1.8*64=115mW

SN74AVC4T774的功耗约为244mW。

3.3*12*4=158mW

1.8*12*4=86.4mW

 

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "电源信息"是什么意思? 器件内部耗散的功率或整个电路使用的功率?

    请显示原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    在进行原理图设计之前、客户需要为此器件构建客户的内部器件型号。

    整个电路使用的功率是多少?

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在不了解电路的情况下、无法估算整个电路的功耗。

    PCA9306 kΩ 内的功耗可以忽略不计;重要的是流经200 μ A 电阻器(极少)和通过四个上拉电阻器的电流。 (将导通开关电流与电源电压相乘是错误的、因为导通开关上的压降要小得多、实际电流将小于该限值。)

    SN74AVC4T774是一款 CMOS 器件。 请参阅 [常见问题解答]如何计算 CMOS 逻辑器件的功耗或电流消耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    PCA9306:

    由于您在3.3V 和1.8V 的电压电平下运行、内部 passFET 将不会达到64mA 的电流。 passFET 将看到的电流取决于内部 passFET 的 RDS_ON (RDS_ON 取决于 EN 电压-较高的 Vgs 会使 FET "较难"导通)+ SDA、SCL 和 Vref 线路上到 VCC 的上拉电阻。 由于通 FET 栅极上的阻抗、使能引脚上的泄漏电流非常低、因此大多数电流将来自 Clemens 所述的电流:流过200kOhm 的电流和四个上拉电阻器。  

    SN74AVC4T774:

    查看提到的常见问题解答 Clemens。 这对于了解 CMOS 逻辑器件的功耗非常有帮助。  

    如果您有任何问题、请告诉我、

    -Tyler