This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:将 LMH0031连接到 DS90UB933

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0031, DS90UB933-Q1, DS90UB954-Q1, DS90UB934-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045664/ds90ub933-q1-connecting-lmh0031-to-ds90ub933

器件型号:DS90UB933-Q1
主题中讨论的其他器件:LMH0031DS90UB954-Q1DS90UB934-Q1

您好!

能否将 LMH0031连接到 DS90UB933?

如果是、我是否需要支付费用的示例或主要事项?

BR

Shmuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shmuel、

    DS90UB933-Q1通过对 PCLK 输入进行采样来获取多达12个并行 LVCMOS 位、并通过 FPD-Link 将这些位传递给远程解串器。 它对它接收的数据格式没有任何要求、只要该数据可以在 PCLK 的边缘采样、 因此、LMH0031的并行输出可以连接933似乎是合理的、尽管我们没有该拓扑的示例参考。 您只需确保933输入端使用的 PCLK 速率在数据表限制范围内即可。  

    需要记住的一点是、由于 LMH0031不会向933提供分立式同步信号、因此不适合将 CSI-2输出解串器之一与 DS90UB954-Q1等组合配合使用、 因为 CSI-2解串器需要查看同步信号 HSYNC/VSYNC 才能帧 CSI-2数据包。 因此、您只能将并行 LVCMOS 输出解串器与此处的933配合使用、例如 DS90UB934-Q1、以与933输入端提供的并行总线输出相同的方式重构并行总线输出。  

    此致、

    Casey