This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:在显示端口交替模式下工作?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401A, TUSB1064, TUSB564, TFP401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045228/tfp401a-works-on-display-port-alt-mode

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: TUSB1064TUSB564TFP401

大家好、

你好。

显示端口交替模式是否可与 TFP401A 配合使用?

它适用于具有驱动7英寸平板显示器的现有显示端口交替模式连接的客户的更换显示器。 这将是为了更换现有的平板。 平板是 TFT 并行连接。

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    TFP401A 是 TMDS 至 PanelBus 接收器、它将无法直接支持 DP 交替模式。 要支持 DP 交替模式、您需要 Type-C 多路复用器来支持 Type-C 方向(TUSB564或 TUSB1064)、DP 转 HDMI 有源协议转换器。  

    当您说 TFT 并行连接时、它是什么类型的接口、MCU 还是 RGB?

    另请注意、TFP401A 仅支持高达165MHz 的像素速率(包括1080p 和60Hz WUXGA)。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    显示屏是一个18位 RGB、具有29MHz 像素时钟、分辨率为800x480。 客户更担心 TFP401是否可以将显示端口交替模式作为输入。

    是否有其他输入?

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    艺术

    TFP401具有 HDMI 或 TMDS 输入、无法直接支持 DP 交替模式。  要支持 DP 交替模式、您需要 Type-C 多路复用器来支持 Type-C 方向(TUSB564或 TUSB1064)、DP 转 HDMI 有源协议转换器。  

    谢谢

    David