This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401:工作温度

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045444/tfp401-operating-temperature

器件型号:TFP401

大家好、

我对 TFP401有疑问。

℃的使用条件为-15 μ s 至75 μ s。
然而、TFP401的工作温度为 Ta = 0至70℃。

无法使用 TFP401A、因为它不适合客户的系统。
我只能℃TFP401、我绝对希望在 Ta =-15至75 μ s 时使用它。

TFP401在 Ta =-15至75℃时是否可行?

此外、TFP401的结温(Tj)范围是多少?


此致、
石田山