This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E001:可直接替代 TPD2E001DRLR

Guru**** 2766685 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045314/tpd2e001-any-direct-substitute-for-tpd2e001drlr

器件型号:TPD2E001

您好!

你好。 我有一位客户正在使用 TPD2E001DRLR。 请查看下面他的查询以供您参考。 非常感谢。

理想情况下、我们更希望器件型号为 TPD2E001DRLR、但 TPD2E2U06DRLR 与之类似。

是否可以将这些器件放在同一焊盘上而无需重新布局 PCB? 虽然看起来确实可行、但在 TPD2E2U06DRLR 上有两个焊盘标记为 NC。 我们不希望对器件造成损坏。

>> TPD2E001DRLR

>> TPD2E2U06DRLR

根据该帖子(https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/999148/tpd2e001-suggest-the-alternate-for-above-mentioned-part-numer)、

该器件(TPD2E001DRLR)的良好 P2P 替代产品是 TPD2E2U06DRL。 它是一款采用 DRL 封装的2通道5.5V Vrwm 单向器件。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    你好。 我想跟进我关于客户询问的帖子。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、TPD2E2U06DRLR 是 TPD2E001DRLR 的良好 P2P 替代产品。 NC 引脚不会影响器件是连接还是悬空、因为它们没有与内部电路连接。 无需修改 PCB 布局。  

    此致、

    Matt Smith