This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988问题

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045042/tps65988-tps65988-issue

器件型号:TPS65988

您好 :团队

   要阅读相同的 C 型电缆、请参阅文档"2019年8月通用串行总线 Type-C 电缆和连接器规范2.0版"的第363页和373页。

ID 接头(VDO1)和电缆 VDO (VDO4)是 SOP'(0x49 RX 身份 SOP'寄存器)的数据内容。

 

   TPS65988EVM 读取的 ID 接头与另一个 USB IC (即0x180019FF)读取的 ID 接头相同。

根据 ID 接头(0x180019FF)、27-29位为011、应为无源电缆。

   但电缆 VDO 是不同的。 TPS65988EVM 的电缆 VDO 为0x00082FD2、另一个 USB IC 为0x00082842。

  1. 对于 TPS65988EVM 的电缆 VDO (0x00082FD2)、9~10位为11、是否应为00?
  2. 另一个 USB IC 的电缆 VDO (0x00082842)正确。 TPS65988EVM 设置是否存在问题?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Johnsin:

    我稍后会研究并提供反馈。

    谢谢、

    哈里