This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:Aarch64平台(Yocto)的 Linux 驱动程序支持

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045170/tusb9261-linux-driver-support-for-aarch64-platform-yocto

器件型号:TUSB9261

你(们)好。

是否也可以获取有关 TUSB9261闪存 Linux 源代码的上述资源? 我知道 TI 不再提供官方支持、但我想知道是否仍然可以使用 Yocto Linux 构建应用。 您是否有任何机会知道 OP 是否有幸实施并使其正常工作?

此致、

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不幸的是,我不知道他们是否能够使它工作。 我可以向您发送我拥有的内容。  请注意、这是按原样提供的、没有任何持续支持。  请接受我朋友的请求、以便我可以通过 E2E DM 向您发送软件。 完成后、请在您的原始主题上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您提供信息。 我已接受请求并等待您的 DM。

    此致、

    Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    文件已发送。