This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001配置 EEPROM

Guru**** 2922150 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045498/xio2001-xio2001-configuration-eeprom

器件型号:XIO2001

您好!

请告诉我、建议使用24LC08来配置 xio2001zgu 的 EEPROM 模型 EVM。 可以改用24C02吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XIO2001要求 EEPROM 在 μ I²C 地址1010000处应答、具有一个字节的存储器地址、并且存储至少40个字节。

    可以使用24x02/24x01器件来实现这一目的。