This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:USBHUB 晶体替代产品

Guru**** 2927930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045379/tusb2046b-alternative-to-the-alternative-for-the-usbhub-crystal

器件型号:TUSB2046B

你好

建议使用的晶体及其在(https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/568647/tusb2046b-crystal-for-tusb2046b)中的替代方案 被删除。

这个 足够了吗?

我是否应该考虑特殊的电容器规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这种晶体(以及其他许多具有相同规格的晶体)就足够了。

    C1和 C2的值取决于指定的负载电容。 ×、C2、迹线和芯片的组合必须接近18pF;公式为 C1 = C2 = 2 μ F (CL−杂散)、其中杂散电容取决于电路板布局、典型值约为5pF。

    C1 = C2 = 27pF 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!