主题中讨论的其他器件:ALP
大家好、
能否验证935+936 I2S 传输、935 GPIO0/1/2作为输入、端口0中只有1个摄像头、936 GPIO0/1/2作为输出? 我们尝试了以下代码、但它不起作用。
936 >>写入:
0x4C=0x01
0x0F=0x7D
0x10=0x01
0x11=0x05
0x12=0x09
935>>写入
0x33=0x07
0x0D=0x80
0x0E=0x87
读回0x53 (检查输入引脚状态)= 0x02
读回936:0x59=0x6b、0xDC=0x02和0x0E=0x10 (检查输出引脚状态)
感谢您今天能分享您的反馈、因为这是非常关键的时机、非常感谢。
此致、
东宝