This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB935-Q1:+DS90UB936-Q1 I2S 仿真、GPIO0/1/2正向通道配置

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044783/ds90ub935-q1-ds90ub936-q1-i2s-simulation-gpio0-1-2-forward-channel-configuration

器件型号:DS90UB935-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

能否验证935+936 I2S 传输、935 GPIO0/1/2作为输入、端口0中只有1个摄像头、936 GPIO0/1/2作为输出? 我们尝试了以下代码、但它不起作用。

936 >>写入:

0x4C=0x01

0x0F=0x7D

0x10=0x01

0x11=0x05

0x12=0x09

935>>写入

0x33=0x07

0x0D=0x80

0x0E=0x87

读回0x53 (检查输入引脚状态)= 0x02

读回936:0x59=0x6b、0xDC=0x02和0x0E=0x10 (检查输出引脚状态)

感谢您今天能分享您的反馈、因为这是非常关键的时机、非常感谢。

此致、

东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查是否存在936 0x10-16寄存器描述的拼写错误、位5-7应与位2-4切换。 我通过这样做解决了这个问题。 936 ALP 寄存器说明正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dongbao、

    在936上、您将 GPIO 设置为寄存器0x0F 中的输入、此时它们实际上应该是输出吗?  不过、这似乎在我的末尾工作、您是否能够探测本地 GPIO?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nick,

    正确,它是936 0x0F 配置的拼写错误,它实际上应该是0x78,但它不影响 GPIO1通过测试,只有 GPIO0/2会产生影响。

    我们必须对0x11=0x21进行编程、以使 GPIO1通过工作。 如果您测试 GPIO0、这不会产生任何影响、因为0x11=0x01不受数据表拼写错误(我的假设)的影响。

    请查看936 alp 配置文件0x10-16说明和数据表、我的测试结果显示 alp 配置文件正确。

    东宝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/992300/ds90ub936-q1-back-channel-gpio-mapping-support?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=954%252525252520gpio%252525252520map

    我重新获取数据表和 ALP 配置文件描述是相同的、但请检查上述配置、当我第一次看到它时、我是有线连接的、因为它与数据表不一致、但它确实起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dongbao:

    那么、您是否无法获得任何信息?  您是否曾尝试仅保持远程 GPIO 高电平/低电平并探测本地 GPIO? 或者、您测试它是否正常工作的唯一方法是读取状态寄存器?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我遵循 DS configuration,我不会得到任何结果。 GPIO 状态读取和探头测试均用于验证 GPIO 是否通过功能。

    您还可以快速检查 ALP GPIO 配置页和寄存器页,它未对齐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只是注意到它在数据表中的描述是正确的,但它不在正常的映射中。 谢谢