This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:[常见问题解答]外部上拉&放大器;SN65HVD3082E 的下拉电阻器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD3082E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042936/sn65hvd3082e-faq-external-pull-up-pull-down-resistors-for-sn65hvd3082e

器件型号:SN65HVD3082E

各位专家:

请问以下有关 SN65HVD3082E 的信息:

是否可以为 SN65HVD3082E 添加外部上拉和下拉电阻器?

2."添加"和"不添加"上拉和下拉电阻会产生什么影响? 我们正在与一些可能未使用  SN65HVD3082E 的外部器件通信。

3. 如果我们使用10kOhm 上拉和下拉电阻器、是否可以? 我们期望与至少16个标准单位负载进行通信。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    您指的是哪些网络? 如果您询问的是数字信号线路(R、D、RE、DE)上的偏置电阻器、那么这是可以的。 这些引脚具有集成的偏置电阻器、因此在器件外部排除这些电阻器也很好。  

    对于总线上的偏置电阻器、这听起来像是一个失效防护偏置网络。 这是将浮点总线置于已知状态的常见做法、但需要考虑一些因素以确保正确完成此操作。 有关 更多信息、请查看此应用报告。  

    请告诉我、您对此材料有任何疑问、我是否误解了您的问题。 如果没有、请单击 Resolved (已解决)按钮告知我们。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢您的回复。 我指的是 AB 总线。 根据数据表、 SN65HVD3082E 无需外部偏置。  我想知道 为 SN65HVD3082E 添加额外的外部失效防护偏置网络是否有任何优缺点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、

    SN65HVD3082E 在接收器上具有内部失效防护偏置、因此接收器对于浮动总线的行为可预测、而无需外部失效防护偏置网络。 外部网络仍可用于为总线上的其他节点提供偏置。 外部网络还可提高系统在浮动状态下的抗噪能力。 链接的注释中指出了其他优势。 如果您有任何疑问、请告诉我。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    "接收器上的内部失效防护偏置"是指输出 R 上、而不是总线上?

    由于我正在与一些外部连接的器件(如电表)通信、这意味着如果这些外部器件使用传统收发器、那么我需要添加外部偏置网络?

    在同一总线上可以使用多少偏置网络是否存在任何限制? 我之所以提出这一问题、是因为我们无法控制与之通信的器件是否具有偏置网络。

    谢谢、

    挂起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hung、  

    [引用 userid="500747" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042936/sn65hvd3082e-faq-external-pull-up-pull-down-resistors-for-sn65hvd3082e/3857940 #3857940"]"接收器上的内部故障保护偏置"表示输出 R 上、而不是总线上?

    否 RS-485接收器(引脚 A 和 B)上有内部偏置。 这在这些输入的方框图中显示为电流源。  

    [引用 userid="500747" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042936/sn65hvd3082e-faq-external-pull-up-pull-down-resistors-for-sn65hvd3082e/3857940 #3857940"]然后我需要添加外部偏置网络?[/quot]

    仅当网络上的其他节点内部未偏置时、才需要外部偏置。 由于在这种情况下可以使用传统收发器、因此最好在网络中的某个位置包含外部失效防护偏置。 但是、如果这些传统器件需要失效防护偏置、则这些节点可能已经包含此类电路。 如果是、则不应包含第二个偏置网络以避免总线过载。  

    [引用 userid="500747" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042936/sn65hvd3082e-faq-external-pull-up-pull-down-resistors-for-sn65hvd3082e/3857940 #3857940"]在同一总线上可以使用多少个偏置网络是否存在任何限制?

    是的。 偏置网络会增加总线负载。 如果添加了其中的许多电路、或添加了一个过于强大的电路、则可能会使收发器的通信变得困难或无法进行。 链接文档中对此进行了详细概述。 请查看此处包含的计算结果。  

    如果您不能控制网络中其他位置的偏置、最好只担心本地节点。 在这种情况下、由于 SN65HVD3082E 不需要该网络、我建议不要在您的设计中包含该网络。  

    此致、
    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。 我们现在更好地理解了这些问题。

    此致、

    挂起