This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:更改了 PHY 封装、现在无法获取有效链路

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045265/dp83867ir-changed-phy-package-and-now-cant-get-an-active-link

器件型号:DP83867IR

我最初有一个带有 DP83867IRRGZT 器件的 PCB。 这种情况从关闭开始就很好。 由于器件短缺、我不得不将器件更改为 DP83867IRPAPT。 我刚从生产中获得 PCB、但无法获得有效链路。 我已经测试了电源和振荡器、它们看起来都很好。 我还可以看到 MDC 和 MDIO 引脚上的活动。 与上电后获得的原电路板相比、连接器上没有任何 LED 活动。 我已附上下面的原理图。 有人能告诉我他们是否能看到任何问题、除了1.1V 电源外、电路几乎与之前的器件相同、JTAG 没有任何上拉电阻器。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    您可以检查寄存器0x6E 的值以确保 PHY 在所需模式下启动。

    --

    此致、

    Vikram  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikram、

    我读取寄存器0x6e (自举)并获得0x8800。 我认为它看起来不错。 RGMII 接口是我使用的接口。  

    我只能认为不同封装的配置有差异。

    此致

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题出在 LED 0自举。 我使用的连接器似乎是将自举置于启用镜像的模式3中。 我断开了 LED 电阻器、现在链路已建立。