This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:在 TA 125°C 下、在 RGMII 至1000BASE-X (1G)模式下、双电源模式1.1V、2.5V 和1.8V I/O 的最大功耗

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045164/dp83869hm-maximum-power-consumption-in-two-supply-mode-1-1v-2-5v-and-1-8v-i-o-in-rgmii-to-1000base-x-1g-mode-at-ta-125-deg-c

器件型号:DP83869HM

尊敬的论坛成员、您可以在以下条件下为我们提供功耗值。

DP83869HM:在 TA 125°C 下、在 RGMII 至1000BASE-X (1G)模式下、双电源模式1.1V、2.5V 和1.8V I/O 的最大功耗

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.1V => 220mA

    2.5V => 140mA

    1.8V IO => 60mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikram Sharma99、

    非常感谢您的介绍。