This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826E:使用分立式元件代替 HX1188FNLT 变压器进行 MAG 测试

Guru**** 2765975 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83826E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044521/dp83826e-use-discrete-components-for-mag-instead-of-hx1188fnlt-transformer

器件型号:DP83826E

大家好、

我们计划使用 具有 EtherCAT 连接的 C2000 F28388D、PHY 将为  DP83822IRHBR 或 DP83826E。 对于空间受限、我们希望使用笨重的 MAG 变压器(EVM 板上使用了 HX1188FNLT)。

您对使用分立 式组件是否有任何建议:DP8382xx 的1:1变压器+共模扼流圈?

我只找到了一个使用分立式组件的设计/应用手册、但它 来自采用 LAN9252的 Microchip

它们使用 的是 ALT4532M-201-T001 (变压器1:1)和 DLW21HN900SQ2L (共模扼流圈)。

为了让您了解所获得的空间:

请告诉我您的看法。

最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal、

    感谢您的联系。 当您将这些磁性元件放置在电路板上时、它们是否要求排除区域? 您的总布板空间是否仍然明显低于单个组件解决方案?

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vikran、

     ALT4532M-201-T001 和 DLW21HN900SQ2L 的数据表中没有提到任何禁止区域、但在链接的应用示例中、它们确实具有布局注意事项:
     

    它更多地与组件的高度有关、比电路板上的其他组件高得多:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal、

    我将在内部检查我们是否对2个组件解决方案有任何经验、并将返回。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hal、

    团队的反馈是、使用2个组件解决方案不应出现问题。 建议与 CMC 供应商核实是否已将其用于以太网。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、谢谢 Vikram