This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:闪存刻录机

Guru**** 2982210 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1045277/tusb9261-flash-burner

器件型号:TUSB9261

您好!

我正在设计一个使用 TUSB9261的 USB 转 SATA 器件。  我已成功地将开发板用于我的应用、我想尝试重新刷写器件。 我已经安装了 TUSB926x_Burner、该应用程序将在打开后很快关闭。  我尝试以管理员身份运行、以管理员身份安装并运行 Driver_Inst 应用程序、但没有成功。  Flash Burner 是否与 Windows 10兼容?  我已经从 TI.com 上的 TUSB9261页面下载了该应用程序、软件链接显示了修订版 E   

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、闪燃燃烧器应与 Win 10保持稳定。 TUSB9261是否已连接到系统? 是否可以卸载程序并从 TI.com 重新安装软件包?