This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8042A:过流检测周期和电源许可状态

Guru**** 2625605 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044681/tusb8042a-overcurrent-detection-period-and-power-supply-permission-status

器件型号:TUSB8042A

尊敬的团队:

过流检测电路的电路板通过参考 TUSB8042A 的数据表第9.2.1.2.6章进行测试。
当电子负载连接到下游 USB3.0端口并通过2.4A 至2.5A 时、过流检测工作、TUSB8042A 的 PWRCTL1 (引脚36)重复高电平和低电平。
如果总重复时间少于3秒、则在该时间之后它将稳定在高电平、如果它为3秒或更长、则它将稳定在低电平。

过流检测后、TUSB8042A 的引脚36在高电平或低电平下可能稳定的原因是什么?
是否有可能实现热关断?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器的 PWRCTL 输出的行为由集线器的 OVERCURRZ 输入(过流被置为有效时、PWRCTL 将被置为无效)和 USB 主机控制器决定。  如果 USB 主机控制器通过 USB 命令禁用端口上电、即使过流被取消置位、PWRCTL 也不会重新置位。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN:

    USB 主机控制器通过命令禁用端口电源。

    USB 主机控制器通常通过命令禁用端口电源的阈值是否为3秒? 还是取决于 USB 主机控制器?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    USB 主机控制器通过命令禁用端口电源的时间周期因软件而异。

    此致、

    JMMN