This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:是否需要 TCA9535未使用的 I/O 上拉/下拉?

Guru**** 2930970 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9535, TCA9555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044946/tca9535-tca9535-unused-i-o-pullup-pulldown-needed

器件型号:TCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA9555

你好

我们使用的是 TCA9535、16个引脚中有大约8个未在我们的设计中使用。 未使用的引脚不具有通过10k (GND 或 VCC)上拉或下拉电阻。 在我们的设计中、我们可以看到在上电时驱动的旧引脚。 表示器件在其引脚部分驱动(似乎是弱驱动)至高电平状态时加电。 这种行为当然不是数据表所指示的(所有引脚在加电时都配置为输入)。 您能否告诉我们、如果我们向这些未使用的引脚添加电阻器上拉/下拉(10k)、则所用引脚上的部分驱动导通状态将保持不变?

 我在下面的应用中连接了该器件的连接

TCA9535 configuration 

We are using TCA9535RTWR

Pin 20 :	SDA	: 10K Pullup to +3.3V : Driven By FPGA (sink drive) after power up 
Pin 19 :	SDL	: 10K Pullup to +3.3V : Driven By FPGA (sink drive) after power up
Pin 22 :	INT	: 10K Pullup to +3.3V : No other connection
Pin 21 :	VCC	: Direct connecto +3.3V : FPGA uses same supply 
Pin 24,23,18:	A2:A0	: Connected to GND
Pin 9,EPAD:	GND:EPAD: Connected to GND

Pin 1:		P00	: Connected to LVTTL xcvr input pin (+3.3V). No other connection 
Pin 2:		P01	: Connected to LVTTL xcvr input pin (+3.3V). No other connection 
Pin 3:		P02	: Connected to 10K series R to 2N2222 BJT Base. A 100k base resistor to GND is also used. No other connections 
Pin 4:		P03	: Connected to parallel a 10k to GND. P03 drives a LVC logic input (+3.3V). No other connections  
Pin 5:		P04	: P04 drives a LVC logic input (+3.3V). No other connections
Pin 6,7,8:	P05:P07	: No connections 

Pin 10:		P10	: Drives Gate of 2N7002 N-Ch MOS
Pin 11:		P11	: Drives Gate of 2N7002 N-Ch MOS
Pin 12:		P12	: Drives Gate of 2N7002 N-Ch MOS
Pin 13-17	P13:P17	: No connections 

你能提供帮助

谢谢、Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您是否能够读取配置寄存器和输出寄存器以验证器件是否确实在输出状态下加电?  

    我目前的猜测是器件可能只有一些泄漏电流、这会在这些引脚上提供某种电压偏置。 通常、对于未使用的 p 端口、我建议使用电阻器将其偏置为 GND 或 Vcc、或将未使用的 p 端口设置为输出(无论高低)、以便在引脚悬空或看到噪声时降低电源电流 (击穿电流是因为 P 端口被保留为输入、并在中间轨附近部分导通 CMOS 结构)。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby

    我尚未对连接到 TCA9535的 Xilinx Artix 7系列 FPGA 进行编程。 我只是通电来检查连接到 TCA9535的引脚的加电状态、它们驱动的器件在加电时无法将这些引脚设置为高电平。 因此、我看到 BJT 基极电路上有显著的驱动能力(与 BJT 基极串联10k Ω!!)。 我看到 BJT 基极电压超过0.6V、BJT 打开。 这意味着 TCA9535在上电后会很难驱动。

    用于 FPGA 和其他拓扑的3.3V 电源轨、否则 TCA9535会同时进行触摸。 相同的电源平面。

    据我了解、数据集指出、未使用的引脚应通过10k 连接到 GND 或+Vcc。

    您能告诉我这是 TCA9535输出驱动的 Staong 高电平的原因吗?  这不是我在其他论坛上看到的信息、该信息表明器件确实提供了所有输入引脚(高阻态)。 我们的观察结果显示、该器件的部分或全部输出为高电平。

    关于你的评论“… 为了在引脚悬空或出现噪声时降低电源电流(由于 P 端口被保留为输入、并在中间轨附近部分导通 CMOS 结构、因此击穿电流)。

    这是否意味着输入实际上可以在 Vdd/2附近的状态下硬锁存? 如果是、这不是我们对启动时其输入设置为高阻态的器件的预期。

    -Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TCA9535在启动时肯定应具有高阻态引脚。 是否确定没有 TCA9555 (具有内部上拉电阻器)? P03处的电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我们检查了器件代码、它是一个 TCA9535。 9555中100k 的内部上拉电阻不会在某个低于3.3V 电源轨的电压下消耗硬盘驱动器。 我们看到了从 TCA8535到多个器件(NPN BJT 基极驱动、通过10k 系列驱动、如上)的虚构电流驱动。  加电后、P03处的电压为2.0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2V/10k Ω kΩ 引脚4 µA kΩ 的200 μ A 电流、或6.5m Ω 的内部上拉电阻。 这不是 TCA9535通常会做的事情、因此我必须猜测器件已损坏或伪造、或者有一个焊接桥。

    所有引脚上都有 ESD 保护二极管;芯片完全断电时、您还测量其他参数吗?