This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB217A:在 UFP 中使用

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB216I, TUSB217A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044383/tusb217a-use-in-ufp

器件型号:TUSB217A
主题中讨论的其他器件:TUSB217TUSB216I

我们正在考虑在 UFP 中(在 Type-B 端口和 USB 集线器之间)使用 TUSB217。

根据数据表、此器件的 BC 控制器始终处于启用状态。
那么、可以将其用于 UFP 吗?

它是否会影响连接的主机或集线器的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议在 UFP 侧使用 TUSB216I。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Malik:

    感谢你的答复。

    您是说在 UFP 中使用 TUSB217A 有问题吗?

    如果是、问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我澄清一下、对于仅 UFP 应用、应该使用 TUSB216I。 由于 TUSB217A BC 1.2控制器始终处于启用状态、因此应在端口可以作为电源的 DFP/DRP 应用中使用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解,谢谢。