This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0318:不同时使用输入和输出。

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044875/lmh0318-not-using-both-inputs-and-outputs

器件型号:LMH0318

我希望仅将该器件用作驱动器、而不是多路复用器、因此我只需要其中一个输入和一个输出。  我的问题是、如果有任何问题、我需要处理未使用的问题。  目前、我只是将它们悬空、但我可以将它们下拉或上拉、或者任何最好的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    您可以通过49.9 Ω R 和4.7uF 交流耦合电容将未使用的输入和输出端接至 GND。

    此致、、Nasser