This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:I2C (SCL/SDA)引脚的电容

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DP141

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1044762/sn65dp141-capacitance-of-i2c-scl-sda-pins

器件型号:SN65DP141

您好吗?请告诉我 SN65DP141 I2C (SCL/SDA)引脚的电容。

引脚 No15:SCL

引脚 No14:SDA

我知道 I2C 引脚总电容的最大值为 400pF。

因此、我想知道  SN65DP141 I2C (SCL/SDA)引脚的电容、用于计算 SN65DP141和其他器件的总电容。

此致、

Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yamashita-San

    SN65DP141的输入电容不在数据表中、但 用于 I2C 通信的所有器件参数都设计为符合 I2C 规范。 因此、输入电容最大为10pF。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持。

    我的问题已解决。