This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044:询问 USB 3.2 gen2x2/USB4/显示端口解决方案

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044, TPS25750, TPS65983B, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1041463/tusb1044-inquiry-usb-3-2-gen2x2-usb4-display-port-solution

器件型号:TUSB1044
主题中讨论的其他器件: TPS25750TPS65983BTUSB1146

您好、TI 的支持人员。

希望此消息能给您带来良好的效果。

我们目前正在寻找能够做到的解决方案

1. USB 3.2第2代(2代) 2x2 (20Gbps)

2.显示端口替代产品(2条通道,USB 10Gbps/4条通道)

高级 USB 4 (40Gbps)

我是否可以使用 TUSB1044? 但似乎仅适用于案例1和案例2 (仅适用于2个 Lanes)

TI 是否有任何支持所有这些功能的 USB 多路复用器/转接驱动器解决方案?

我还想知道什么 PD 控制器可以与用于拉电流端口角色的多路复用器/转接驱动器配对?

非常感谢

WU Chenglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有一个设备可以为全部3个应用程序提供服务。 您是否使用了动态提供 DP 视频和 USB 数据的 SOC? TUSB1044可以支持情况2、但情况1和3需要不同的解决方案。 我们有一款适用于 USB 3.2 Gen2x2的新器件、计划在明年年初发布(无法提供比 E2E 更详细的信息)。 情况 还需要我们目前没有的不同转接驱动器解决方案。 TPS25750是开始选择 PD 控制器的好地方。 https://www.ti.com/product/TPS25750 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的回复。

    我们可以将 TUSB1044用于以下应用吗?

    1. USB 3.2 gen2x2 (20Gbps)/配置为 USB 3.1和2通道自定义模式?

    2.显示端口替代产品(2条通道、USB 10Gbps)

    在这种情况下,我们应该选择哪种电力输送控制器? (仍然是相同的 TPS25750? 或者我们可以使用 TPS65983B 吗?)

    此致、

    WU Chenglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、可以像这样使用 TUSB1044、但在客户 Alt 模式下将禁用 USB 电源管理。 TUSB1044本机支持案例2。 如果您需要交替模式多路复用器(USB 和 DP 源自不同的位置)、 则应使用 TUSB1146。 TUSB1146和 TUSB1044无需特定的 PD 控制器即可运行上述任一器件、可与 TUSB1146和 TUSB1044配合使用。 TUSB1146和 TUSB1044可通过 GPIO 或 I2C 进行配置。

    PD 控制器的选择应遵循端口角色和电源路径需求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mark

    感谢您的反馈

    我是否可以询问您的反馈: " 但是、在客户交替模式下、USB 电源管理将被禁用。"

     实际上禁用了什么? 什么功能将受到影响?

    我还想知道是否有任何多路复用器+转接驱动器或多路复用器+重定时器可以处理 TI 提供的 USB4 20Gbps/每通道?

    此致

    WU Chenglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这意味着接收器和接收器端接将始终保持开启状态。 客户可选模式通道将无法进入较低的 USB 链路功耗状态、例如 U2/U3。  

    我们目前没有适用于此应用的转接驱动器-多路复用器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    感谢您的反馈。

    这真的很有帮助。

    WU Chenglin