This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB926Q-Q1:如何将 FPD-Link 转换为 HDMI

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP410, DS90CF388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1042945/ds90ub926q-q1-how-can-i-convert-the-fpd-link-to-hdmi

器件型号:DS90UB926Q-Q1
主题中讨论的其他器件:TFP410、 DS90CF388

我们有需要将 FPD-link 转换为 HDMI 的要求、您是否有解决方案? 我们可以找到一个使用  DS90UB926Q 将 FPD-link 转换为 RGB 的盒子、然后使用 ADV7513将其转换为 HDMI、但现在已经是旧的解决方案了。 您是否有更新的解决方案(因为我们应该保留用于更高速度的应用程序)?  此外、ITE 还建议我们首先使用 DS90UB948将其转换为 LVDS、然后使用 IT6263将 LVDS 转换为 HDMI、但我发现 DS90UB948只有4个 LVDS 输出通道、但 IT6263输入为5个通道  

   关于 IT6263、您可以在以下网站   ITE Tech 中查看。 公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guizhang、

    让我来回顾一下这个数据表。 我将于下周10月12日与您再次联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guizhang、

    我已审核您的请求。 没有直接解决方案、但我有一个多器件解决方案。 基本上、是的、您可以将 FPD-Link 视频接口转换为 HMDI。 因此、您需要使用:

    www.ti.com/.../tfp410.pdf

    例如:

    927串行器-> 926解串器-> RGB 并行输出-> RGB 并行输入-> TFP410 -> HMDI。

    或

    您还可以使用941AS 串行器-> 948解串器-> LVDS 输出-> LVDS 输入-> DS90CF388 -> LVDS 并行输出-> LVDS 并行输入-> TFP410 -> HMDI。

    希望这对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    Aaron